DOCA0272PTBR-00

Controle do sistema

Perfil de bloco de funções

Tipo de bloco de funções

Bloco de funções de avatar do sistema

Tipo de acesso a dados

Cíclico (leitura/gravação)

Uso previsto

Avatar do sistema (interface de rede)

Funcionalidade

O bloco de funções Controle do sistema retorna o status dos dados acíclicos de controle do avatar do sistema.

As seções a seguir fornecem informações detalhadas sobre a interface e a utilização dos parâmetros dos blocos de funções PROFINET IO e PROFIBUS DP para o avatar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?