2508_Wiser_KNX

Tarifas

Para realizar un seguimiento de los costes de electricidad a lo largo del tiempo, establezca un valor de tarifa por unidad de electricidad (kWh).

A partir de los datos introducidos, la aplicación crea gráficos del coste de la electricidad a lo largo del tiempo (consulte Estadísticas).

Tarifa plana

Después de seleccionar Tarifa plana como opción de contrato (Las opciones de mi contrato), vaya a la sección Tarifas de la pantalla y establezca la cantidad cargada por kWh de la siguiente manera:

  1. En Tarifa > Electricidad > Tarifas > pulse en Tarifa plana.

  2. Introduzca la cantidad por kWh.

  3. Pulse Añadir.

La tarifa establecida aparecerá en la sección Tarifas de la pantalla Electricidad. Puede editarla desde allí: pulse > edite su tarifa > pulse Actualizar.

Hora de uso (hora punta / fuera de punta)

Si seleccione Hora de uso como opción de contrato, defina el tipo de suscripción de la siguiente manera:

  1. En la sección Tarifas, pulse en Hora punta.

  2. Introduzca la cantidad por kWh.

  3. Pulse Añadir.

  4. Después de definir todas las tarifas, configure los horarios para especificar en qué días de la semana y horas se aplican esas tarifas:

    • Vaya a la sección Horarios.

    • Pulse Añadir un horario.

    • En la pantalla Editar horario, complete el nombre de su horario, seleccione la tarifa a la que se aplica y establezca la hora de inicio/finalización y los días de la semana.

    • Pulse Guardar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.