2508_Wiser_KNX

Tariffe

Per tenere traccia dei costi dell’elettricità nel tempo, impostare un valore per unità di elettricità (kWh).

In base ai dati immessi, l’applicazione crea grafici del costo dell’elettricità nel tempo (vedere Approfondimenti).

Tasso fisso

Dopo aver scelto il Tasso fisso come opzione contrattuale (Le mie opzioni di contratto), andare alla sezione Tassi della schermata e impostare l’importo addebitato per kWh come segue:

  1. In Tariffa > Elettricità > Tassi > toccare in corrispondenza del Tasso fisso.

  2. Immettere l’importo per kWh.

  3. Toccare Aggiungi.

Il tasso impostato sarà visualizzato nella sezione Tassi della schermata Elettricità. È possibile modificarle: Toccare > Modificare il tasso > toccare Aggiorna.

Tempo di utilizzo (ore di punta/fuori punta)

Se si sceglie Tempo di utilizzo come opzione contrattuale, definire il tipo di abbonamento come segue:

  1. Nella sezione Tassi, toccare in corrispondenza del Tasso di punta.

  2. Immettere l’importo per kWh.

  3. Toccare Aggiungi.

  4. Dopo aver definito tutti tassi, impostare le programmazioni orarie per specificare i giorni della settimana e gli orari a cui tali tariffe si applicano:

    • Andare alla sezione Programmazioni orarie.

    • Toccare Aggiungi una programmazione oraria.

    • Nella schermata Modifica una programmazione oraria, inserire il nome della programmazione oraria, selezionare il tasso a cui si applica e impostare l’orario di inizio/fine e i giorni della settimana.

    • Toccare Salva.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.