2508_Wiser_KNX

Tarifs

Pour suivre les coûts d’électricité dans la durée, définissez une valeur de tarif par unité d’électricité (kWh).

Sur la base des données saisies, l’application crée des graphiques du coût de l’électricité dans la durée (voir Détails).

Taux fixe

Après avoir choisi l’option de contrat Taux fixe (Mes options de contrat), accédez à la section Tarifs de l’écran et définissez le montant facturé par kWh comme suit :

  1. Dans Tarif > Électricité > Tarifs > appuyez sur à la rubrique Taux fixe.

  2. Saisissez le montant par kWh.

  3. Appuyez sur Ajouter.

Le tarif que vous définissez apparaîtra à la section Tarifs de l’écran Électricité. Vous pouvez le modifier comme suit : Appuyez sur > modifiez votre tarif > appuyez sur Mettre à jour.

Durée d’utilisation (heures pleines/heures creuses)

Si vous choisissez l’option de contrat Durée d’utilisation, définissez le type d’abonnement comme suit :

  1. Dans la section Tarifs, appuyez sur à la rubrique Taux de pointe.

  2. Saisissez le montant par kWh.

  3. Appuyez sur Ajouter.

  4. Après avoir défini tous les tarifs, configurez les programmes horaires pour spécifier les jours de la semaine et les heures auxquels ces tarifs s’appliquent :

    • Accédez à la section Programmes horaires.

    • Appuyez sur Ajouter un programme horaire.

    • Sur l’écran Modifier le programme horaire, indiquez le nom de votre programme horaire, sélectionnez le tarif auquel il s’applique et définissez l’heure de démarrage/fin ainsi que les jours de la semaine.

    • Appuyez sur Sauvegarder.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.