2508_Wiser_KNX

Firmware-Update

  1. Gehen Sie zu www.se.com.

  2. Wählen Sie oben links Ihr Land aus.

  3. Geben Sie LSS100100 in die Suchleiste ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen LSS100100 Wiser for KNX Logic Controller aus.

  4. Scrollen Sie auf der Produktseite nach unten zum Abschnitt Software und Firmware.

  5. Klicken Sie auf die Firmware-Datei (höchste verfügbare Version), die Ihrer Hardwareversion entspricht. Sie wird automatisch in Ihr lokales Repository heruntergeladen.

  6. Greifen Sie in Ihrem Controller auf den Konfigurator zu (Zugriff nur über das Administratorkonto möglich).

  7. Klicken Sie auf die Registerkarte > System oben links ˃ Firmware aktualisieren.

  8. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Datei auswählen und wählen Sie die in Schritt 3 heruntergeladene Datei aus.

  9. Klicken Sie auf Öffnen und aktualisieren Sie die Firmware. Danach wird Ihr Controller automatisch neu gestartet.


HINWEIS: Die Wiser KNX App ist mit Hardware ab Version 2 kompatibel.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.