2508_Wiser_KNX

Aggiornamento del firmware

  1. Andare su www.se.com.

  2. Nell’angolo in alto a sinistra, scegliere il proprio Paese.

  3. Inserire LSS100100 nella barra di ricerca. Dai risultati della ricerca, scegliere LSS100100 Wiser for KNX controllore logico.

  4. Nella pagina del prodotto, scorrere fino alla sezione Software e firmware.

  5. Fare clic sul file del firmware (la versione più aggiornata disponibile) corrispondente alla versione hardware in uso. Viene scaricato automaticamente nel repository locale.

  6. Nel controller, accedere al Configuratore (accessibile solo con l’account Admin).

  7. Cliccare ˃ scheda Sistema in alto a destra ˃ Aggiorna firmware.

  8. Nella finestra a comparsa, fare clic su Scegli file e selezionare il file scaricato nel passaggio 3.

  9. Fare clic su Apri e aggiornare il firmware. Al termine, il controller si riavvia automaticamente.


NOTA: L’app Wiser KNX è compatibile con la versione hardware 2 o successiva.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.