2508_Wiser_KNX

Mise à jour du micrologiciel

  1. Rendez-vous sur www.se.com.

  2. Dans le coin supérieur gauche, choisissez votre pays.

  3. Saisissez LSS100100 dans la barre de recherche. Dans les résultats de la recherche, choisissez contrôleur logique Wiser for KNX LSS100100.

  4. Faites défiler la page de produits vers le bas jusqu’à la section Logiciel et micrologiciel.

  5. Cliquez sur le fichier du micrologiciel (version la plus récente disponible) correspondant à votre version de matériel. Celui-ci est automatiquement téléchargé dans votre répertoire local.

  6. Dans votre contrôleur, accédez à Configurateur (accessible uniquement avec le compte Admin).

  7. Cliquez sur l’onglet ˃ Système en haut à gauche ˃ Mettre à niveau le micrologiciel.

  8. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez le fichier téléchargé à l’étape 3.

  9. Cliquez sur Ouvrir et mettez le micrologiciel à jour. Dès que c’est terminé, votre contrôleur redémarre automatiquement.


NOTE: L’application Wiser KNX est compatible avec la version de matériel 2 ou supérieure.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.