DOCA0172DE-20

Konfiguration von Exiway Link-Geräten

Einführung

Exiway Link-Geräte sind drahtlose Notbeleuchtungsgeräte.

Konfigurationsverfahren

Um Exiway Link-Geräte zu konfigurieren, befolgen Sie die Schritte unter Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten:

Parametertabellen

Identifizierung

Siehe Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Modbus virtuell

Siehe Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Kontextualisierungsdaten

Siehe Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Entfernen von Exiway Link-Geräten

HINWEIS
Gefahr eines unsachgemäßen ENTFERNENS von Geräten in einem gemeinsam genutzten Netzwerk
  • Prüfen Sie vor dem Entfernen eines Exiway Link-Geräts, ob andere Geräte im selben Netzwerk betroffen sein könnten.
  • Entfernen Sie Geräte in der richtigen Reihenfolge, wenn sie Teil einer Mesh-Architektur sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem fehlerhaften Betrieb von Geräten führen.

Exiway Link-Geräte können Teil eines Mesh-Netzwerks sein. Das Entfernen eines Geräts in diesem Netzwerk kann Auswirkungen auf andere Geräte haben. Wenn Sie alle Geräte entfernen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie sie in der richtigen Reihenfolge entfernen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.