DOCA0172ES-19

Registros Modbus del EcoStruxure Panel Server

El Panel Server implementa sus propios registros de Modbus, que comienzan en la dirección 255.

Para obtener una lista completa de los datos disponibles, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Los datos disponibles incluyen los siguientes ajustes:

  • Ajustes del servidor Modbus TCP/IP:

    • ID de Modbus de Panel Server

    • Tiempo de espera de mensaje: (servidor Modbus TCP/IP)

  • Ajustes del cliente Modbus TCP/IP:

    • Tiempo de espera del cliente Modbus TCP/IP

    • Tiempo de espera de mensaje de la petición del cliente Modbus TCP/IP

  • Ajustes de Modbus SL para comunicación aguas abajo:

    • Paridad de Modbus

    • Velocidad en baudios de Modbus

    • Número de bits de parada

    • Intervalo silencioso tras el fin del paquete Modbus SL

    • Retraso entre paquetes Modbus SL

    • Conexión/desconexión de la resistencia de terminación RS485

    • Estado de línea de transmisión

  • Configuración del cliente Modbus SL

    • Tiempo de espera de mensaje de la petición Modbus SL

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?