DOCA0172DE-19

Veröffentlichung auf dem HTTPS-Server

Einführung

Der EcoStruxure Panel Server stellt eine sichere Verbindung zu einem HTTPS-Server mit einer Zertifizierungsstelle bereit.

Wenn die Datenerfassung und die Veröffentlichung per HTTPS aktiviert sind, werden die erfassten Daten der Geräte in JSON- oder CSV-Dateien auf dem HTTPS-Server veröffentlicht. Daten von maximal einem Monat (Entry oder Universal) bzw. von drei Monaten (Advanced) werden auf dem HTTPS-Server veröffentlicht. Wenn die Datenerfassung vor diesem Zeitraum aktiviert wurde, werden ältere Daten nicht veröffentlicht.

Wenn die HTTPS-Veröffentlichung aktiv ist, ist die Datenveröffentlichung über Cloud-Dienste oder SFTP nicht verfügbar.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Veröffentlichungsfunktion wird auf den Webseiten des Panel Server eingestellt:

  • Für Panel Server Entry und Universal unter Einstellungen > Daten Veröffentlichung > Veröffentlichungsmethode > HTTPS.

  • Für Panel Server Advanced unter Einstellungen > Datenveröffentlichung > Veröffentlichungsmethode > HTTPS & E-Mail für Alarme

Geben Sie die Verbindungsinformationen und Veröffentlichungseinstellungen ein (siehe die Beschreibung in den folgenden Tabellen).

Einstellungen für die HTTPS-Veröffentlichung (Panel Server Entry und Universal)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.

Parameter

Einstellungen

Beschreibung

Verbindungsinformationen

Server

Der Hostname des HTTPS-Servers kann als IP-Adresswert definiert werden oder z. B. als myHTTPSserver.mydomain.com.

Port

Ermöglicht die Definition des TCP-Ports des HTTPS-Servers.

Pfad

Ermöglicht die Eingabe des Pfads, der auf dem HTTPS-Server für die Datenveröffentlichung verwendet werden soll. Beispiel: /home/user/ ist das Standardverzeichnis für den HTTPS-Server. Der konfigurierte Pfad /myHTTPSPath bewirkt somit eine Veröffentlichung unter /home/user/myHTTPSPath.

Name des Feldes

Wird verwendet, um den Wert für den Parameterteil mit dem Namen in der form-data-Section anzugeben, die in der zu veröffentlichenden Datei enthalten ist. Standardmäßig lautet der Feldname datafile1. Der Feldname ist für die Kommunikation mit dem HTTPS-Server erforderlich.

Verbindungsmethode

Optionsschaltfläche zur Aktivierung der ID-Authentifizierung.

Benutzername

Wird zur Eingabe des Benutzernamens für den HTTPS-Serverzugriff verwendet.

Passwort

Wird zur Eingabe des Passworts für den HTTPS-Serverzugriff verwendet.

Test Verbindung

Schaltfläche zum Testen der Verbindung mit dem HTTPS-Server.

Einstellungen zur Veröffentlichung

Format der Veröffentlichung

Ermöglicht die Auswahl des exportierten Dateiformats:

Veröffentlichungszeitraum

Ermöglicht die Auswahl der Veröffentlichungsfrequenz für den HTTPS-Server (Standardeinstellung: 10 min).

HINWEIS: Der Veröffentlichungszeitraum wird vom Ende einer Veröffentlichung bis zum Anfang der nächsten Veröffentlichung berechnet. Die für eine Veröffentlichung benötigte Zeit variiert je nach Menge der zu analysierenden und zu veröffentlichenden Daten.

Start

Schaltfläche zum Starten der Datenveröffentlichung auf dem HTTPS-Server.

Einstellungen für die HTTPS-Veröffentlichung (Panel Server Advanced)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben.

Parameter

Einstellungen

Beschreibung

Verbindungsinformationen

Server

Der Hostname des HTTPS-Servers kann als IP-Adresswert definiert werden oder z. B. als myHTTPSserver.mydomain.com.

Port

Ermöglicht die Definition des TCP-Ports des HTTPS-Servers.

Pfad

Ermöglicht die Eingabe des Pfads, der auf dem HTTPS-Server für die Datenveröffentlichung verwendet werden soll. Beispiel: /home/user/ ist das Standardverzeichnis für den HTTPS-Server. Der konfigurierte Pfad /myHTTPSPath bewirkt somit eine Veröffentlichung unter /home/user/myHTTPSPath.

Name des Feldes

Wird verwendet, um den Wert für den Parameterteil mit dem Namen in der form-data-Section anzugeben, die in der zu veröffentlichenden Datei enthalten ist. Standardmäßig lautet der Feldname datafile1. Der Feldname ist für die Kommunikation mit dem HTTPS-Server erforderlich.

Verbindungsmethode

Optionsschaltfläche zur Aktivierung der ID-Authentifizierung.

Benutzername

Wird zur Eingabe des Benutzernamens für den HTTPS-Serverzugriff verwendet.

Passwort

Wird zur Eingabe des Passworts für den HTTPS-Serverzugriff verwendet.

Test Verbindung

Schaltfläche zum Testen der Verbindung mit dem HTTPS-Server.

Einstellungen zur Veröffentlichung

Format der Veröffentlichung

Ermöglicht die Auswahl des exportierten Dateiformats:

Veröffentlichungszeitraum

Ermöglicht die Auswahl der Veröffentlichungsfrequenz für den HTTPS-Server (Standardeinstellung: 10 min).

HINWEIS: Der Veröffentlichungszeitraum wird vom Ende einer Veröffentlichung bis zum Anfang der nächsten Veröffentlichung berechnet. Die für eine Veröffentlichung benötigte Zeit variiert je nach Menge der zu analysierenden und zu veröffentlichenden Daten.

Umschaltfläche Vorherige historisierte Daten einbeziehen

Wird verwendet, um alle Daten der letzten drei Monate oder ab Beginn der Datenerfassung einzubeziehen, wenn weniger als drei Monate vergangen sind.

Start

Schaltfläche zum Starten der Datenveröffentlichung auf dem HTTPS-Server. Siehe Datum und Inhalt der ersten Datenveröffentlichung.

Datum und Inhalt der ersten Datenveröffentlichung (Panel Server Advanced)

Datum und Uhrzeit der ersten Veröffentlichung hängen vom eingestellten Veröffentlichungszeitraum ab (siehe folgende Tabelle).

Veröffentlichungszeitraum Datum und Uhrzeit der ersten Veröffentlichung und Beginn der Datenerfassung

Wöchentlich

00:00 Uhr am ersten Donnerstag nach Veröffentlichungsaktivierung

Täglich

00:00 nach Veröffentlichungsaktivierung

12 h

00:00 nach Veröffentlichungsaktivierung

4 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

3 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

2 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

1 h

Zur nächsten vollen Stunde (z. B. Veröffentlichungsaktivierung um 10:47 Uhr, Veröffentlichung beginnt um 11:00 Uhr)

10 min

Im nächsten Intervall von 10 Minuten (z. B. 10:10, 10:20, 10:30 usw.)

Wenn die Umschaltfläche Vorherige historisierte Daten einbeziehen grün ist, enthält die erste Veröffentlichung alle Daten der letzten drei Monate oder, falls weniger als drei Monate vergangen sind, ab Beginn der Datenerfassung.

Aufbau einer Verbindung zum HTTPS-Server

Für den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Panel Server und einem HTTPS-Server gehen Sie vor wie folgt:

  1. Konfigurieren Sie auf dem HTTPS-Server eine Verbindung für die Veröffentlichung von Daten vom Panel Server.

  2. Klicken Sie unter Einstellungen > Netzwerkkommunikation > Proxy auf HTTPS Proxy und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

  3. Wählen Sie auf der Webseite Einstellungen > Datenveröffentlichung die Veröffentlichungsmethode wie folgt aus:

    • Für Panel Server Entry und Universal wählen Sie HTTPS aus.

    • Für Panel Server Advanced wählen Sie HTTPS & E-Mail für Alarme aus.

    Standardmäßig werden HTTPS-Datenveröffentlichungen (CSV- oder JSON-Dateiformat) am oberen Rand der hierarchischen Dateistruktur des HTTPS-Servers gespeichert. Wenn Sie den Dateipfad für die Datenspeicherung anpassen, stellen Sie sicher, dass der Pfad auf dem HTTPS-Server erstellt und validiert ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres HTTPS-Servers.

  4. Bevor Sie eine Verbindung zum HTTPS-Server herstellen, geben Sie die Informationen im Bereich Verbindungsinformationen ein. Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf das Symbol unten rechts im Bildschirm klicken und Speichern auswählen.

  5. Klicken Sie auf Test Verbindung.

    HINWEIS: Wenn der Panel Server zum ersten Mal eine Verbindung zu diesem HTTPS-Server herstellt, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die Authentizität des HTTPS-Servers zu bestätigen. Überprüfen Sie, ob Ihr HTTPS-Serverzertifikat von einer der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ausgestellt wurde (Anhang F). Ihre IT-Abteilung sollte in der Lage sein, diese Information bereitzustellen. Wenn das Serverzertifikat nicht den Anforderungen entspricht, nehmen Sie keine Veröffentlichung über HTTPS vor.
  6. Sobald der Test durchgeführt wurde, werden auf der Webseite des Panel Server Informationen angezeigt:

    • Bei erfolgreicher Übertragung wurde eine Datei erfolgreich in den HTTPS-Server hochgeladen.

    • Überprüfen Sie beim Scheitern des Vorgangs die HTTPS-Serverparameter, die Benutzeranmeldedaten und die Schreibzugriffsrechte auf dem HTTPS-Server.

  7. Zum Veröffentlichen von Daten legen Sie die Einstellungen zur Veröffentlichung fest und klicken Sie auf Start.

    Ergebnis: Die erfassten Daten von Geräten, die sich auf den ausgewählten Erfassungszeitraum beziehen, werden über HTTPS im CSV-Dateiformat oder JSON-Format veröffentlicht. Daten von maximal einem Monat (Entry oder Universal) bzw. von drei Monaten (Advanced) werden auf dem HTTPS-Server veröffentlicht. Wenn die Datenerfassung vor diesem Zeitraum aktiviert wurde, werden ältere Daten nicht veröffentlicht.

  8. Wenn Sie den HTTPS-Server aktualisieren, ändert sich der Fingerabdruck des HTTPS-Servers. Klicken Sie in diesem Fall auf Test Verbindung, damit Sie erneut eine Verbindung zum HTTPS-Server herstellen können.

Trennen der Verbindung zu den Veröffentlichungsdiensten

Zum Trennen des Panel Server vom HTTPS-Server klicken Sie auf Anhalten.

Wenn Sie die Verbindung zum Dienst trennen, können Sie eine Verbindung zu einem anderen Veröffentlichungsdienst herstellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.