DOCA0172FR-19

Publication de données

Présentation

La publication de données permet de publier des données échantillonnées provenant d'appareils connectés (Modbus, sans fil ou E/S) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

  • Services cloud Schneider

  • SFTP

  • HTTPS

Avec Panel Server Advanced, vous pouvez également activer les notifications par e-mail pour les alarmes actives.

NOTE: Quand l'option Schneider Electric Cloud est activée, la publication de données sur des serveurs SFTP ou HTTPS n'est plus disponible.

Configurez l'échantillonnage des données avant d'activer la publication des données. Les données échantillonnées avant l'activation de la publication des données seront également publiées, avec les limites suivantes :

  • Panel Server Entry et Universal : jusqu'à un mois de données échantillonnées

  • Panel Server Advanced : jusqu'à trois mois de données échantillonnées. Les données précédemment enregistrées sont conservées jusqu'à un maximum de 788 400 000 points de données, ce qui équivaut à environ trois ans de données, sur la base de 500 points de données échantillonnés par minute sur l'ensemble des appareils connectés.

Méthodes de publication

Vous pouvez sélectionner la méthode et activer la publication des données à partir de Panel Server dans les pages WebEcoStruxure Panel Server, sous Paramètres > Publication de données > Méthode de publication :

  • Sélectionnez Schneider Electric Cloud pour envoyer les données échantillonnées au cloud Schneider Electric. Voir la section détaillée.

  • Sélectionnez SFTP pour envoyer les données échantillonnées à un serveur SFTP. Voir la section détaillée.

  • Sélectionnez HTTPS pour envoyer les données échantillonnées à un serveur HTTPS. Voir la section détaillée.

  • Sélectionnez Service email pour les alarmes pour envoyer des notifications par e-mail sur les alarmes actives (Panel Server Advanced). Voir la section détaillée.

  • Sélectionnez SFTP et email pour les alarmes pour activer la publication SFTP ou pour combiner les deux services (Panel Server Advanced). Voir la section détaillée.

  • Sélectionnez HTTPS et messagerie pour les alarmes pour activer la publication HTTPS ou pour combiner les deux services (Panel Server Advanced). Voir la section détaillée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.