DOCA0172DE-19

Datenveröffentlichung

Einführung

Mit der Datenveröffentlichung können Sie erfasste Daten von verbundenen Geräten (Modbus, Wireless oder Ein-/Ausgänge) mit einer der folgenden Methoden veröffentlichen:

  • Schneider Cloud Service

  • SFTP

  • HTTPS

Mit Panel Server Advanced können Sie auch E-Mail-Benachrichtigungen bei aktiven Alarmen aktivieren.

HINWEIS: Wenn Schneider Cloud Service aktiviert ist, ist die Datenveröffentlichung auf SFTP- oder HTTPS-Servern nicht mehr verfügbar.

Richten Sie die Datenerfassung ein, bevor die Datenveröffentlichung aktiviert wird. Daten, die vor der Aktivierung der Datenveröffentlichung erfasst wurden, werden ebenfalls veröffentlicht, mit folgenden Einschränkungen:

  • Panel Server Entry und Universal: Bis zu einem Monat erfasste Daten.

  • Panel Server Advanced: Bis zu drei Monate erfasste Daten. Zuvor aufgezeichnete Daten werden bis zu einem Maximum von 788.400.000 Datenpunkten aufbewahrt, was etwa drei Jahren an Daten entspricht, basierend auf 500 Datenpunkten, die pro Minute über alle verbundenen Geräte abgetastet werden.

Veröffentlichungsmethoden

Sie können die Methode auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Veröffentlichung der Daten > Methode zur Veröffentlichung auswählen und die Datenveröffentlichung vom Panel Server aktivieren:

  • Wählen Sie Schneider Cloud Service aus, um die erfassten Daten an die Schneider Electric-Cloud zu senden. Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie SFTP aus, um die erfassten Daten an einen SFTP-Server zu senden. Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie HTTPS aus, um die erfassten Daten an einen HTTPS-Server zu senden. Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie E-Mail Service für Alarme zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen bei aktiven Alarmen aus (Panel Server Advanced). Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie SFTP und E-Mail für Alarme aus, um die SFTP-Veröffentlichung zu aktivieren oder beide Dienste zu kombinieren (Panel Server Advanced). Siehe den detaillierten Abschnitt.

  • Wählen Sie HTTPS und E-Mail für Alarme zur Aktivierung der HTTPS-Veröffentlichung oder zur Kombination beider Dienste (Panel Server Advanced) aus. Siehe den detaillierten Abschnitt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.