DOCA0172ES-19

Fecha y hora

Presentación

La función de fecha y hora se usa para configurar la fecha y la hora manualmente o con sincronización automática. La fecha y la hora deben ser correctas para habilitar la comprobación de la validez de certificados TLS y obtener registros con la marca de hora correcta.

Panel ServerLa fecha y la hora del se usan para marcar la hora en eventos con el objetivo de proporcionar un orden cronológico.

Puede establecer una zona horaria local mediante las páginas web del Panel Server. Elija una zona horaria de la lista disponible. Si no se establece ninguna zona horaria local, el Panel Server utiliza UTC para las funciones de marca de tiempo.

La zona horaria local se utiliza para las siguientes funciones:

  • Para los datos mostrados en:

    • Supervisión y control

    • Inicio (modelo Advanced)

    • Tendencias (modelo Advanced)

  • En correos electrónicos para alarmas (modelo Advanced)

  • Para los datos publicados en un servidor SFTP o HTTPS

  • Para los datos exportados en un archivo local

UTC se utiliza para las siguientes funciones:

  • Publicar datos en aplicaciones en la nube

  • Registrar datos

  • Para todas las funciones que utilizan una marca de tiempo si no se ha establecido la zona horaria local

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función de fecha y hora se ajusta de la manera siguiente:
  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las páginas web del Panel Server, en Configuración > General > Fecha y hora

Ajustes generales

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro Descripción Software EPC Páginas web
Modo de sincronización Se usa para seleccionar el modo de configuración de fecha y hora del Panel Server:
  • Seleccione Nube de Schneider Electric (configuración predeterminada) para sincronizar automáticamente la fecha y la hora con un servidor NTP alojado en los servicios en la nube de Schneider Electric.

  • Seleccione NTP para sincronizar la fecha y la hora automáticamente con un servidor NTP externo.

  • Seleccione Manual para definir manualmente la fecha y la hora en los campos dedicados.

    NOTA: La configuración manual de fecha y hora solo está disponible si el Panel Server no está configurado para su publicación por los servicios en la nube de Schneider Electric o para su publicación por correo electrónico. Consulte Publicación de datos.

Zona horaria

Se utiliza para seleccionar su zona horaria en la lista de zonas horarias disponibles (configuración predeterminada: UTC). Se abre un cuadro de búsqueda al hacer clic en este campo para que pueda buscar una palabra clave.

Estado

Se muestra cuando Nube de Schneider Electric está seleccionado como modo de sincronización

Un mensaje indica si se ha conectado correctamente al servidor NTP.

Ajustes de NTP

Los parámetros que se indican a continuación solo se muestran cuando el parámetro del modo de sincronización de fecha y hora se define como NTP.

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro Descripción Software EPC Páginas web
Estado

Se muestra cuando NTP está seleccionado como modo de sincronización

Un mensaje indica si se ha conectado correctamente al servidor NTP.

Modo

Se usa para seleccionar el modo de sincronización:

  • Seleccione Estático para configurar manualmente la dirección del servidor NTP.

  • Seleccione DHCP (ajuste predeterminado) para obtener la fecha y la hora automáticamente del servidor NTP especificado por un servidor DHCP

    .
    NOTA: Para usar el modo DHCP, la configuración de red debe establecerse en DHCP (consulte el tema relacionado).

Intervalo de sondeo (s)

Permite escribir un intervalo de sondeo para establecer la frecuencia (en segundos) con la que el Panel Server solicita actualizaciones desde el servidor de hora.

  • 64

  • 128

  • 256

  • 512

  • 1024

Dirección del servidor principal

Usado para introducir la dirección del servidor NTP primario cuando el parámetro Ajustes de NTP > Modo se establece en Estático.

Dirección del servidor secundario

Usado para introducir la dirección del servidor NTP secundario cuando el parámetro Ajustes de NTP > Modo se establece en Estático.

Configuración manual de fecha y hora

La configuración manual de fecha y hora solo se muestra cuando el valor de Modo de sincronización es Manual.

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro Descripción Software EPC Páginas web

Fecha y hora

Se utiliza para configurar la fecha y la hora mediante selectores de fecha y hora.

En Panel Server se puede ajustar manualmente fecha y hora con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Configurando manualmente la fecha y la hora en los campos dedicados.

  • Mediante sincronización iniciada por el usuario con la fecha y la hora del PC que tenga instalado el software EcoStruxure Power Commission.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.