Datum und Uhrzeit
Einführung
Mit der Datums- und Uhrzeitfunktion können Datum und Uhrzeit manuell oder durch automatische Synchronisation konfiguriert werden. Genaue Datums- und Uhrzeitangaben sind erforderlich, um die Gültigkeitsprüfung des TLS-Zertifikats zu aktivieren und Protokolle mit korrektem Zeitstempel zu erhalten.
Datum und Uhrzeit des Panel Server werden für Zeitstempelereignisse verwendet, um eine chronologische Reihenfolge bereitzustellen.
Sie können eine lokale Zeitzone über die Panel Server-Webseiten festlegen. Wählen Sie eine Zeitzone in der Liste aus. Wenn keine lokale Zeitzone eingestellt ist, verwendet der Panel Server UTC für Zeitstempelfunktionen.
Die lokale Zeitzone wird für folgende Funktionen verwendet:
-
Für Daten, die angezeigt werden in:
-
Überwachung und Steuerung
-
Startseite (Advanced-Modell)
-
Trendverfolgung (Advanced-Modell)
-
-
In E-Mails für Alarme (Advanced-Modell)
-
Für auf einem SFTP- oder HTTPS-Server veröffentlichte Daten
-
Für in eine lokale Datei exportierte Daten
UTC wird für die folgenden Funktionen verwendet:
-
Für die Veröffentlichung von Daten in Cloud-Anwendungen
-
Für die Protokollierung von Daten
-
Für alle Funktionen, die einen Zeitstempel verwenden, wenn die lokale Zeitzone nicht eingestellt ist.
Verfügbarkeit
Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.
Einstellen der Parameter
Die Datums- und Uhrzeitfunktion wird wie folgt eingestellt:-
Mit der Software EcoStruxure Power Commission
-
Auf den Panel Server-Webseiten unter
Allgemeine Einstellungen
In der folgenden Tabelle werden die auf den Webseiten verfügbaren Einstellungen beschrieben.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Synchronisation Modus | Ermöglicht
die Auswahl des Konfigurationsmodus für Datum und Uhrzeit des Panel Server:
|
| Zeitzone |
Wird verwendet, um Ihre Zeitzone in der Liste der verfügbaren Zeitzonen auszuwählen (Standardeinstellung: UTC). Wenn Sie in dieses Feld klicken, wird ein Suchfeld geöffnet, in dem Sie eine Suche nach Schlüsselwort durchführen können. |
| Status |
Wird angezeigt, wenn Schneider Electric Cloud als Synchronisationsmodus ausgewählt ist. Eine Meldung gibt an, ob Sie erfolgreich mit dem NTP-Server verbunden sind. |
NTP-Einstellungen
Die folgenden Parameter werden nur angezeigt, wenn der Parameter für den Synchronisationsmodus von Datum und Uhrzeit auf NTP eingestellt ist.
In der folgenden Tabelle werden die auf den Webseiten verfügbaren Einstellungen beschrieben.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Status |
Wird angezeigt, wenn NTP als Synchronisationsmodus ausgewählt ist. Eine Meldung gibt an, ob Sie erfolgreich mit dem NTP-Server verbunden sind. |
|
Modus |
Dient der Auswahl des Synchronisationsmodus:
|
|
Abfrageintervall(e) |
Ermöglicht die Eingabe des Abfrageintervalls, um festzulegen, wie häufig (in Sekunden) der Panel Server Aktualisierungen beim Zeitserver anfordert.
|
|
Primäre Serveradresse |
Wird verwendet, um die Adresse des primären NTP-Servers einzugeben, wenn der Parameter auf Statisch eingestellt ist. |
|
Sekundäre Serveradresse |
Wird verwendet, um die sekundäre NTP-Serveradresse einzugeben, wenn der Parameter auf Statisch eingestellt ist. |
Manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellung
Die manuelle Datums- und Uhrzeiteinstellung wird nur angezeigt, wenn der Synchronisationsmodus auf Manuell eingestellt ist.
In der folgenden Tabelle werden die auf den Webseiten verfügbaren Einstellungen beschrieben.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
|
Datum und Uhrzeit |
Ermöglicht die Einstellung von Datum und Uhrzeit mithilfe der Datums- und Uhrzeitauswahl. |
Datum und Uhrzeit des Panel Server können manuell mit der Software EcoStruxure Power Commission eingestellt werden:
-
Durch die manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit in den entsprechenden Feldern.
-
Durch eine vom Benutzer initiierte Synchronisation mit Datum und Uhrzeit des PC, auf dem die Software EcoStruxure Power Commission ausgeführt wird.