EIO0000005725.00

Firewall

Cette fonction n'est disponible que pour les comptes d'administrateur.

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de filtrage des paquets. Lorsque la fonction de filtrage des paquets est activée, le pare-feu surveille le trafic réseau et détermine s'il faut autoriser ou bloquer la communication. Nous recommandons de ne pas modifier les paramètres par défaut de cette fonction.

Par défaut : Enable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?