EIO0000005729.00

Firewall

此功能仅适用于管理员账户。

在启用或禁用数据包过滤功能之间切换。启用数据包过滤功能后,防火墙会监控网络流量并确定是否允许或阻止通信。我们建议不要更改此功能的默认设置。

默认: Enable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?