EIO0000005725.00

Initialisation (réinitialisation des réglages par défaut)

Cette procédure réinitialise le produit à l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'achat. Les données stockées dans le produit seront effacées et les paramètres du système seront initialisés aux paramètres d'usine par défaut.

Seuls les administrateurs peuvent effectuer une réinitialisation des réglages par défaut.

La méthode de réinitialisation des réglages par défaut dépend de l'utilisation ou non de l'authentification par mot de passe pour la connexion aux paramètres système.

Réinitialisation de réglages par défaut (lorsque le mot de passe est utilisé)

Réinitialisation des réglages par défaut (lorsqu'un mot de passe n'est pas utilisé)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?