EIO0000005725.00

Le produit ne démarre pas correctement

Si, pour une raison quelconque, le produit ne démarre pas correctement ou si vous ne pouvez pas ouvrir les System Settings, veuillez essayer ce qui suit.

Dans les 15 secondes suivant la mise sous tension du produit, ou dès que l'écran de démarrage (écran de démarrage) disparaît, appuyez deux fois sur le coin inférieur gauche ou inférieur droit de l'écran. Le produit ouvrira les System Settings.

Si vous avez préparé le support de restauration, utilisez-le pour effectuer une restauration.

Consultez Récupération (sauvegarde et restauration).

Si vous n'avez pas effectué de sauvegarde, effectuez une réinitialisation des réglages par défaut.

Consultez Initialisation (réinitialisation des réglages par défaut).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?