EIO0000005729.00

初始化 (出厂复位)

该程序将产品重置为购买时的状态。产品中存储的数据将被清除,系统设置将被初始化为出厂默认设置。

只有管理员才能执行出厂复位。

执行出厂复位的方法取决于是否使用密码验证来登录到系统设置。

出厂复位 (使用密码时)

出厂复位 (不使用密码时)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?