Manuelle Suche nach Isolationsfehlern
Sie können mobile Isolationsfehlersuchgeräte verwenden, wenn:
-
Sich der Isolationsfehler in einer Einspeisungsleitung befindet, die nicht mit einem automatischen Isolationsfehlersuchgerät ausgestattet ist, oder
-
Um die Suche nach einem Isolationsfehler in einer Einspeisungsleitung zu beschleunigen
Das vom Gerät eingespeiste Signal ist mit den XPxx- und XRM-Geräten kompatibel.
Der Begriff „XPxx“ bezieht sich auf „XP15, XP50 und XP100“.
Voraussetzungen:
Nehmen Sie die folgenden Netzwerkeinstellungen am Gerät vor:
-
Wählen Sie aus.
-
Stellen Sie den Parameterwert Fehlersuche auf Alarm oder Voralarm ein.
Schritte:
- Wenn ein Isolationsfehler auftritt, schließen Sie den XPxx am XRM an.
- Klemmen Sie die XPxx- und XRM-Einrichtung an einer Einspeisungsleitung in der Nähe des Geräts fest.
- Halten Sie auf dem XRM den EIN-Drucktaster gedrückt, passen Sie die Empfindlichkeit mit dem entsprechenden Einstellrad an und kalibrieren Sie einen Bezugswert von 18.
- Klemmen Sie die XPxx- und XRM-Einrichtung an allen Kanälen
fest und zeichnen Sie die XRM-Werte eines jeden Kanals auf.
Wenn der aufgezeichnete Wert eines Kanals nahe am kalibrierten Wert liegt, zeigt das einen Isolationsfehler in dem betreffenden Kanal oder in einem nachgeschalteten Kanal (sofern vorhanden) an.