7DE02-0423-03

Navigationstasten und -symbole

Verwenden Sie die Display-Tasten für die Navigation durch die Menüs und zum Ausführen von Aufgaben.
Legende Schaltfläche Symbol Beschreibung
1 Menü Damit zeigen Sie das Ebene-1-Menü an (Menü).
2 Esc Damit gehen Sie wieder zur vorherigen Ebene zurück.
3 Kontextmenü-Taste 3 Damit scrollen Sie auf dem Display nach oben oder verschieben den Cursor in einer Liste zum vorhergehenden Element.
Damit rufen Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen auf. Wenn das Uhrsymbol blinkt, bedeutet das, dass die Datums-/Uhrzeitparameter eingestellt werden müssen.
Damit erhöhen Sie einen numerischen Wert.
4 Kontextmenü-Taste 2 Damit scrollen Sie auf dem Display nach unten oder verschieben den Cursor in einer Liste zum nächsten Element.
Damit verschieben Sie den Cursor in einem numerischen Wert um eine Ziffer nach links. Wenn die Ziffer ganz links bereits ausgewählt ist, verschieben Sie den Cursor durch Drücken der Taste wieder zur Ziffer ganz rechts.
5 Kontextmenü-Taste 1

Damit validieren Sie das ausgewählte Element.

Damit quittieren Sie den transienten Alarm.

Damit führen Sie den Autotest manuell aus.
Damit rufen Sie ein Menü bzw. Untermenü auf oder bearbeiten einen Parameter.
Damit quittieren Sie den Isolationsalarm.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?