DOCA0006IT-08

Indicatore LED di comunicazione per dispositivi Modbus

Il LED di comunicazione giallo indica lo stato della comunicazione tra il contatore e il master nelle modalità seguenti:

Se...

Significa che...

Il LED lampeggia

È stata stabilita la comunicazione con il dispositivo.

NOTA: il LED lampeggia anche in caso di errore online.

Il LED è spento

Non è presente alcuna comunicazione attiva tra master e slave.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?