DOCA0006IT-08

Sistema

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

PM3250

PM3255

0x001D

30

R

R

20

UTF8

-

Nome contatore

0x0031

50

R

R

20

UTF8

-

Modello contatore

0x0045

70

R

R

20

UTF8

-

Produttore

0x0081

130

R

R

2

UInt32

-

Numero di serie

0x0083

132

R

R

4

DATETIME

-

Data produzione

0x0087

136

R

R

5

UTF8

-

Revisione hardware

0x0664

1637

R

R

1

UInt16

-

Versione firmware attuale (formato DLF): X.Y.ZTT

0x06A4

1701

R

R

1

UInt16

-

Versione della lingua attuale (formato DLF): X.Y.ZTT

0x0734–0x0737

1845–1848

R/WC

R/WC

1 X 4

UInt16

-

Data/Ora:

  • Reg. 1845: anno (b6:b0) 0–99 (anno da 2000 a 2099)
  • Reg. 1846: mese (b11:b8), giorno della settimana (b7:b5), giorno (b4:b0)
  • Reg. 1847: ora (b12:b8), minuto (b5:b0)
  • Reg. 1848: Millisecondo

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.