DOCA0006IT-08

Ingressi digitali (PM3255)

Il contatore può accettare 2 ingressi digitali DI1 e DI2.

Gli ingressi digitali presentano 4 modalità operative:

  • Stato ingresso normale: da utilizzare semplicemente per attivare/disattivare gli ingressi digitali. Gli ingressi digitali possono essere segnali OF o SD di un interruttore.

  • Controllo multi tariffa: È possibile controllare la tariffa attraverso le comunicazioni, l'orologio interno o 1 o 2 ingressi di tariffa. Il controllo delle tariffe attraverso gli ingressi tariffari viene eseguito applicando una corretta combinazione di segnale ON o OFF agli ingressi. Ciascuna combinazione di segnale ON o OFF fa in modo che il contatore registri l'energia in un particolare registro tariffario. Fare riferimento alla seguente tabella per la codifica degli ingressi.

  • Misurazione degli ingressi: È possibile configurare il contatore nelle modalità di ingresso per raccogliere gli impulsi dell'applicazione WAGES. Per attivare questa funzione, impostare la frequenza dell'impulso di misurazione dell'ingresso (impulso/unità). Il contatore esegue il conteggio del numero di impulsi e calcola il numero delle unità. Una larghezza dell'impulso o un arresto dell'impulso inferiore a 10 ms non sono validi per il conteggio degli impulsi.

  • Ripristino energia: La funzione di ripristino energia reimposta l'energia parziale, quella per tariffa e per fase. La reimpostazione viene attivata da un segnale ON più lungo di 10 ms.

La seguente tabella descrive la codifica di ingresso in formato binario:

Tensione di ingresso

Tariffa attiva

Contatore con 4 tariffe:

DI1/DI2 = OFF/OFF

Tariffa 1 attiva

DI1/DI2 = OFF/ON

Tariffa 2 attiva

DI1/DI2 = ON/OFF

Tariffa 3 attiva

DI1/DI2 = ON/ON

Tariffa 4 attiva

Contatore con 2 tariffe:

(Sempre associato a DI1: è possibile lasciare DI2 fluttuante o configurarlo come un'altra modalità)

DI1 = OFF

Tariffa 1 attiva

DI1 = ON

Tariffa 2 attiva

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.