DOCA0006IT-08

Informazioni generali sulle funzioni del contatore

I contatori della serie PM3200 garantiscono un monitoraggio di precisione dei parametri elettrici trifase.

Di seguito sono indicati i modelli dei contatori:

  • PM3200

  • PM3210

  • PM3250

  • PM3255

I contatori forniscono le varie funzioni di misurazione necessarie per il monitoraggio di impianti elettrici, come corrente, tensione, potenza, fattore di potenza, frequenza ed energia.

Le funzioni principali dei contatori sono le seguenti:

  • Monitoraggio dei parametri elettrici come I, In, U, V, PQS, E, PF, Hz

  • Potenza/carico medio, picco carico medio

  • Allarmi con indicazioni di data e ora

  • Valori minimi/massimi per svariati parametri

  • Gestione fino a 4 tariffe

  • Fino a 2 ingressi e 2 uscite digitali

  • Comunicazione Modbus

  • Codici QR con dati incorporati per visualizzare le informazioni del contatore mediante Meter Insights

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.