DOCA0006IT-08

Cablaggio di ingresso, uscita e comunicazione

AVVERTIMENTO
Funzionamento non previsto
Attenzione: in caso di interruzione dell'alimentazione del contatore, potrebbe verificarsi un'inaspettata modifica dello stato delle uscite digitali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Le uscite digitali di PM3255 sono indipendenti dalla polarità.

Gli ingressi e le uscite digitali di PM3255 sono elettricamente indipendenti.

Uscita a impulsi (solo PM3210)

L'uscita a impulsi indica il consumo principale tenendo conto dei rapporti del trasformatore.

È possibile collegare l'uscita a impulsi direttamente a un ingresso a 24 V CC (< 30 V CC) su un PLC Zelio o Twido.

Per gli altri concentratori, se V CC/Rin > 15 mA, aggiungere un resistore Radd = (V CC/0,01) - Rin μ

Ingresso digitale (solo PM3255)

Uscita digitale (solo PM3255)

Modbus (solo PM3250 / PM3255)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.