DOCA0006IT-08

Impostazione cablaggio

Numero comando

Azione
(L/S)

Dimensioni

Tipo

Unità

Gamma

Descrizione

2000

W

1

UInt16

(Riservato)

W

1

UInt16

1, 3

Numero di fasi

W

1

UInt16

2, 3, 4

Numero di cavi

W

1

UInt16

0, 1, 2, 3, 11, 13

Configurazione sistema di alimentazione:

  • 0 = 1PH2W L-N
  • 1 = 1PH2W L-L
  • 2 = 1PH3W L-L-N
  • 3 = 3PH3W
  • 11 = 3PH4W
  • 13 = 1PH4W L-N

W

1

UInt16

Hz

50, 60

Frequenza nominale

W

2

Float32

(Riservato)

W

2

Float32

(Riservato)

W

2

Float32

(Riservato)

W

1

UInt16

(Riservato)

W

1

UInt16

(Riservato)

W

2

Float32

V

TT secondario: 1000000,0

VT primario

W

1

UInt16

V

100, 110, 115, 120

TT secondario

W

1

UInt16

1, 2, 3

Numero di TC

W

1

UInt16

A

Da 1 a 32767

TC primario

W

1

UInt16

A

1, 5

TC secondario

W

1

UInt16

(Riservato)

W

1

UInt16

(Riservato)

W

1

UInt16

(Riservato)

W

1

UInt16

(Riservato)

W

1

UInt16

0, 1, 2

Tipo di collegamento TT:

  • 0 = collegamento diretto
  • 1 = 3PH3W (2 TT)
  • 2 = 3PH4W (3 TT)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.