DOCA0006IT-08

Modalità di controllo DI (PM3255)

Nella modalità di controllo DI, la commutazione della tariffa è attivata dalla modifica dello stato dell'ingresso DI. Consultare Ingressi digitali (PM3255) per maggiori dettagli.

NOTA:
  • Passando dalla modalità DI ad altre modalità di funzionamento (stato di ingresso normale, misurazione dell'ingresso o reimpostazione dell'energia) mentre la modalità di controllo multi-tariffa è in modalità di controllo DI, la funzione multi-tariffa verrà automaticamente disabilitata.

  • Passando dalla modalità di controllo multi-tariffa ad altre modalità di controllo (comunicazione o RTC interno) mentre DI è configurato per la funzione multi-tariffa, la modalità di funzionamento DI passerà in automatico allo stato di ingresso normale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.