DOCA0006IT-08

Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.
PERICOLO
PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e rispettare le norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare le norme NFPA 70E, CSA Z462 o altre disposizioni locali.
  • Questa apparecchiatura deve essere installata e sottoposta a manutenzione solo da elettricisti qualificati.
  • Scollegare tutti i circuiti di alimentazione dal dispositivo e dall'apparecchio in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.
  • Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Supporre che le comunicazioni e il cablaggio I/O siano parti attive pericolose, salvo diversamente specificato.
  • Prima di eseguire ispezioni visive, test o manutenzione sull'apparecchiatura, scollegare tutte le sorgenti elettriche. Presumere che tutti i circuiti siano sotto tensione finché non vengono completamente scollegati, testati ed etichettati. Prestare particolare attenzione alla progettazione dell'impianto di alimentazione. Prendere in considerazione tutte le sorgenti elettriche, in particolare il rischio di alimentazione di ritorno.
  • Non superare i valori massimi di questo dispositivo.
  • Sostituire tutti i dispositivi, gli sportelli e i coperchi prima di accendere questa apparecchiatura.
  • Non cortocircuitare il secondario di un trasformatore di tensione (TT).
  • Non aprire il circuito di un trasformatore di corrente (TC).
  • Per gli ingressi di corrente, utilizzare sempre TC esterni con messa a terra.
  • Non installare TC o LPCT nelle apparecchiature che superino il 75% dello spazio del cablaggio di una sezione trasversale all'interno dell'apparecchiatura.
  • Non installare TC, LPCT o contatori nelle aree in cui le aperture di ventilazione potrebbero essere bloccate o nelle aree dello sfiato dell'arco dell'interruttore.
  • Fissare i conduttori secondari di TC o LPCT in modo che non entrino in contatto con i circuiti sotto tensione.
  • Non montare il contatore a 50,8 mm dai circuiti sotto tensione, inclusi i conduttori, terminali e capicorda primari.
  • Fare in modo che il contatore non entri in contatto con l'isolamento interno del pannello all'interno dell'armadietto.
  • Non utilizzare acqua o altri liquidi per pulire il prodotto. Utilizzare un panno di pulizia per eliminare lo sporco. In caso di impossibilità nell'eliminare lo sporco, contattare un rappresentante dell'assistenza tecnica locale.
  • Prima dell'installazione, verificare il valore nominale e le caratteristiche dei dispositivi di protezione dalla sovracorrente dal lato alimentazione. Non superare il valore nominale massimo della corrente o tensione del contatore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
Funzionamento non previsto
Non utilizzare il contatore per applicazioni di controllo o protezione critiche in cui la sicurezza delle persone o apparecchiature dipenda dal funzionamento del circuito di controllo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
Risultati dei dati imprecisi
  • Non fare affidamento esclusivamente sui dati visualizzati sul display o nel software per stabilire se il dispositivo funziona correttamente o è conforme a tutte le norme applicabili.
  • Non utilizzare i dati visualizzati sul display o nel software in sostituzione di pratiche sul luogo di lavoro adeguate o di una manutenzione appropriata dell'apparecchio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVERTIMENTO
Potenziale compromissione della disponibilità, integrità e riservatezza del sistema
  • Modificare le password/i passcode/i codici PIN predefiniti per impedire l'accesso non autorizzato alle impostazioni e alle informazioni del dispositivo.
  • Disattivare le porte/i servizi non utilizzati e gli account predefiniti, se possibile, per ridurre al minimo i percorsi di comunicazione per gli attacchi dannosi.
  • Inserire i dispositivi di rete all'interno di numerosi livelli di difesa (come firewall, segmentazione della rete e rilevamento e protezione dalle intrusioni nella rete).
  • Adottare le migliori pratiche in materia di sicurezza informatica (es. privilegi minimi, separazione delle funzioni) per impedire l'esposizione non autorizzata, la perdita, la modifica di dati e registri, l'interruzione dei servizi o il funzionamento accidentale.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?