DOCA0006IT-08

Convenzione dei simboli FP

Il contatore mostra fattore di potenza positivo o negativo in conformità agli standard IEC.

Simbolo di FP nello IEC

Il contatore mette in relazione il simbolo del fattore di potenza (simbolo FP) con la direzione del flusso di potenza attiva (P).

  • Per la potenza attiva positiva (+P), il simbolo di FP è positivo (+).

  • Per la potenza attiva negativa (-P), il simbolo di FP è negativo (-).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.