DOCA0006IT-08

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l’apparecchiatura per acquisire familiarità con il dispositivo prima di procedere all’installazione, all’uso, all’assistenza o alla manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono essere visualizzati all’interno del manuale o sull’apparecchiatura, per segnalare rischi o per richiamare l’attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.

   

L’aggiunta di uno dei due simboli a un’etichetta di sicurezza di “Pericolo” o di “Avvertenza” indica la presenza di un pericolo elettrico che potrebbe causare lesioni personali in caso di mancato rispetto delle istruzioni.

Questo è il simbolo dell’avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l’utente di potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza abbinati a questo simbolo per evitare lesioni o morte.


PERICOLO
PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà lesioni gravi o letali.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVERTIMENTO
AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe avere come conseguenza lesioni gravi o letali.
ATTENZIONE
ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe avere come conseguenza lesioni di lieve o moderata entità.
AVVISO
AVVISO serve a segnalare procedure non correlate a lesioni fisiche.

Nota

Le operazioni di installazione, utilizzo, riparazione e manutenzione del presente dispositivo elettrico devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità delle eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo apparecchio. Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche e ha ricevuto una formazione circa i criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?