DOCA0006IT-08

Lettura identificazione dispositivo

Il contatore supporta l'identificazione del dispositivo di lettura con gli oggetti obbligatori:

  • Nome fornitore

  • Codice prodotto

  • Numero di revisione

ID oggetto

Nome/descrizione

Lunghezza

Valore

Nota

0x00

Nome fornitore

16

Schneider Electric

-

0x01

Codice prodotto

11

METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

METSEPM3255

Il valore del codice prodotto è identico al numero di catalogo di ciascun riferimento

0x02

Revisione principale e minore

04

X.Y.ZTT

Equivalente a X.Y nel registro 1637

I codici di lettura del dispositivo 01 e 04 sono supportati:

  • 01 = richiesta identificazione dispositivo di base (accesso al flusso)

  • 04 = richiesta di un obiettivo di identificazione specifico (accesso individuale)

La richiesta e la risposta Modbus sono conformi alla specifica del protocollo di applicazione Modbus.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.