DOCA0006IT-08

Uscite digitali (PM3255)

Il contatore presenta 2 uscite relè a stato solido (DO1 e DO2). Le uscite a relè offrono 4 modalità di funzionamento:

  • Allarme: l'uscita è controllata dal contatore in risposta a una condizione di allarme. L'uscita si attiva (relè chiuso) quando almeno un allarme è attivo. L'uscita si disattiva (relè aperto) quando l'allarme viene disattivato.

  • Uscita energia: è possibile utilizzare DO1 solo per l'uscita a impulsi di energia attiva e DO2 solo per l'uscita a impulsi di energia reattiva. È possibile configurare larghezza e frequenza dell'impulso (impulso/kWh o impulso/kVARh).

  • Disabilitata: la funzione dell'uscita digitale è disabilitata.

  • Esterna: l'uscita è controllata dal contatore in risposta al comando 21000.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.