DOCA0006IT-08

Uscita a impulsi (PM3210)

L'uscita a impulsi è utilizzata solo per l'uscita a impulsi di energia attiva. È possibile configurare larghezza e frequenza dell'impulso (impulso/kWh). La larghezza minima dell'impulso è 50 ms. L'arresto dell'impulso è uguale o più lungo rispetto alla larghezza dell'impulso. L'uscita a impulsi indica il consumo di energia del primario considerando i rapporti di trasformazione. Impostare un valore adeguato per frequenza e larghezza dell'impulso in modo da evitare l'assenza dell'impulso a causa di un conteggio eccessivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.