Elenco delle funzioni
|
Codice funzione |
Nome funzione |
|
|---|---|---|
|
Decimale |
Esadecimale |
|
|
3 |
0x03 |
Lettura registri archivio |
|
16 |
0x10 |
Scrittura registri multipli |
|
43/14 |
0x2B/0x0E |
Lettura identificazione dispositivo |
|
20 |
0X14 |
Leggi il record del file |
Ad esempio:
-
Per leggere parametri diversi dal contatore di energia usare la funzione 3 (lettura).
-
Per modificare la tariffa, utilizzare la funzione 16 (scrittura) inviando un comando al contatore.
Per leggere le informazioni sui registri flessibili, utilizzare registri Modbus aggiuntivi.
|
Per leggere le informazioni del registro flessibile |
||
|---|---|---|
|
Codice funzione |
1 byte |
0x14 |
|
Conteggio dei byte |
1 byte |
da 0x07 a 0xF5 byte |
|
Sottorichiesta x, tipo di riferimento |
1 byte |
6 |
|
Sottorichiesta x, numero di file |
2 byte |
0x0001 |
|
Sottorichiesta x, numero di registrazione |
2 byte |
Registro (45408) |
|
Sottorichiesta x, lunghezza del record |
2 byte |
Registro (45407) |