DOCA0006IT-08

Impostazioni predefinite della modalità di configurazione

Funzione

Impostazione predefinita

Cablaggio

3PH4W, connessione in direzione TT, 3 TC su I1, I2 e I3

Rapporto TC

CT secondario = 5 A, TC primario = 5 A

Rapporto TT

ND

Frequenza nominale

50 Hz

Ordine di fase nominale

A-B-C

Data / ora

1-gen-2000/00:00:00

Multi tariffe

Disattiva

Carico medio

Metodo: blocco scorrevole, intervallo: 15 minuti

Registro della domanda di energia

Disattiva

Registro dell'energia

Disattiva

Uscite digitali

Disattiva

Ingressi digitali

Stato dell'ingresso

Uscita a impulsi

100 impulsi/kWh, larghezza dell'impulso: 100 ms

Comunicazione

Velocità in baud = 19200, parità = pari, indirizzo = 1

Password

Alto: 0010, basso: 0000

Allarmi

Disattiva

Display del pannello frontale LCD

Retroilluminazione: 4, contrasto: 5

Modalità di visualizzazione del pannello frontale

Schermo intero: Abilita, scorrimento automatico: Disattiva

Lingua

Inglese

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.