DOCA0006IT-08

Registro dell'energia

Il contatore fornisce un registro dell'energia. Il registro giornaliero dell'energia può essere letto come un file di registro. I 3 tipi di registro dell'energia possono essere letti come registri.

La tabella seguente elenca il numero massimo di voci di ciascun registro:

Tipo di registro

Numero massimo di voci memorizzate

Registro dell'energia (giornaliero)

45

Registro dell'energia (settimanale)

30

Registro dell'energia (mensile)

13

Il contatore presenta un registro per l'energia attiva accumulata.

La tabella seguente mostra la struttura delle voci del registro dell'energia:

Voce del registro

Data/ora del registro, 4 registri

Valore energetico, 4 registri

I 3 tipi di registro sono:

  • Giornaliero: l'intervallo del registro è 1 giorno. La registrazione avviene alle 8:00 di ogni giorno e viene registrata l'energia attiva accumulata nelle 24 ore precedenti.

  • Settimanale: l'intervallo del registro è 1 settimana. La registrazione avviene alle 8:00 di ogni domenica e viene registrata l'energia attiva accumulata nella settimana precedente.

  • Mensile: l'intervallo del registro è 1 mese. La registrazione avviene alle 8:00 del primo giorno di ciascun mese e viene registrata l'energia attiva accumulata nel mese precedente.

Utilizzare il display per configurare il registro dell'energia. I registri giornalieri, settimanali e mensili vengono abilitati o disabilitati allo stesso momento durante la configurazione. Tuttavia, l'accumulo di energia parte sempre dall'ora del registro fissa anziché dall'ora del registro abilitato.

È possibile accedere al registro giornaliero, settimanale e mensile consultando i registri.

NOTA:
  • Se l'utente non imposta data/ora dopo la relativa reimpostazione a causa di una precedente interruzione di corrente, l'energia continuerà ad accumularsi. Una volta impostata data/ora e raggiunta l'ora del registro, tutta l'energia accumulata verrà scritta nel registro.

  • In caso di reimpostazione della data, non verranno cancellate le voci di registro con data di registro successiva a quella di reimpostazione.

  • Una volta raggiunta l'ora del registro, il contatore controllerà lo stato di abilitazione/disabilitazione del registro dell'energia. Il contatore registra l'energia accumulata se lo stato è abilitato e scarta questo valore se lo stato è disabilitato. L'energia accumulata viene reimpostata si 0.

  • Il registro dell'energia è circolare. Se il numero delle voci di registro supera il valore massimo, le voci di registro più obsolete vengono sovrascritte.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.