DOCA0006IT-08

Punti di chiusura ermetica del contatore

Tutti i contatori dispongono di coperture a tenuta stagna e tre punti di chiusura ermetica per prevenire l'accesso a ingressi, uscite e collegamenti di corrente e tensione.

 

A

Punti di chiusura ermetica (3)

 

B

Coperture di chiusura ermetica (2)

 

NOTA: Le coperture di chiusura devono essere installate e sigillate nei punti di sigillatura con il cavo in acciaio. Utilizzare un cavo in acciaio con diametro di 1,6 mm e lunghezza regolabile di 152,4 mm per la sigillatura.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.