DOCA0006IT-08

Cablaggio dell'alimentazione di controllo

173...480 V CA, 45...65 Hz

100...277 V CA, 45...65 Hz

Fusibile 250 mA

Fusibili del trasformatore dell'alimentazione di comando e sezionatore. Secondario: 50 VA massimo

L1 e L2 non sono polarizzati. Se si utilizza un alimentatore CA con neutro, collegare il neutro al terminale L2 del contatore.

Utilizzare sempre un fusibile su L1. Utilizzare un fusibile L2 per il collegamento di un neutro senza messa a terra all'alimentazione.

Se si utilizza un trasformatore di alimentazione, applicare fusibili sui lati primari e secondari del trasformatore.

I fusibili/gli interruttori automatici devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di installazione e devono essere dimensionati in base alla corrente di guasto disponibile.

100...300 V CC

100...120 V CA

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.