DOCA0006IT-08

Impostazione dell'uscita dell'impulso di energia

Indirizzo

registro

Azione
(L/S/SC)

Dimensioni

Tipo

Unità

Descrizione

PM3250

PM3255

Impulsi di uscita di energia (impostazioni globali)

0x0850

2129

R/WC

1

UInt16

Millisecondo

Durata impulsi di energia

Canale di uscita dell'impulso di energia attiva

0x0852

2131

R/WC

1

UInt16

-

Associazione uscita digitale:

  • 0 = disabilita
  • 1 = abilita DO1 per uscita a impulsi energia attiva

0x0853

2132

R/WC

2

Float32

impulso/kWh

Frequenza dell'impulso di energia attiva

Canale di uscita dell'impulso dell'energia reattiva

0x0856

2135

R/WC

1

UInt16

-

Associazione uscita digitale:

  • 0 = disabilita
  • 1 = abilita DO2 per l'uscita a impulsi di energia reattiva

0x0857

2136

R/WC

2

Float32

Impulso/kVARh

Frequenza dell'impulso di energia reattiva

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.