DOCA0006IT-08

Impostazione dell'orologio usando il display

L'immagine seguente spiega come impostare l'orologio all'accensione iniziale dello strumento o dopo un'interruzione di corrente. Per impostare l'orologio durante il funzionamento normale, fare riferimento alla struttura del menu della modalità di configurazione per lo strumento in uso.
  1. Premere alla richiesta di impostare la data e l'ora quando lo strumento è acceso.
  2. Usare il pulsante o per inserire la password alta (Password (High)) del contatore (l'impostazione predefinita è "0010") quindi premere .
  3. Usare il pulsante o per impostare la data nel formato GG-MMM-AAA e l'ora nel formato OO:MM:SS.
  4. Premere per salvare le modifiche allo strumento.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.