DOCA0006IT-08

Codici diagnostici

Se la combinazione della retroilluminazione e dell'icona di errore/allarme indica un errore o una situazione anomala, accedere alla schermata di diagnostica e individuare il codice di diagnostica. Se il problema persiste dopo aver seguito le istruzioni della tabella, contattare il supporto tecnico.

Codice diagnostico

PM3200

PM3250

PM3210

PM3255

Descrizione

Possibile soluzione

-

Il display LCD sembra spento.

Controllare e regolare le impostazioni di contrasto/retrolluminazione dell'LCD.

-

I pulsanti non funzionano.

Riavviare il contatore spegnendolo e riaccendendolo.

101, 102

Il contatore si arresta a causa di un errore interno.

Viene visualizzato il consumo totale di energia.

Entrare nella modalità di configurazione e applicare Reimposta configurazione.

201

Il contatore funziona.

Mancata corrispondenza tra le impostazioni di frequenza e le misurazioni di frequenza.

Correggere i parametri della frequenza in base alla frequenza nominale della rete.

202

Il contatore funziona.

Mancata corrispondenza tra le impostazioni di cablaggio e gli ingressi di cablaggio.

Correggere le impostazioni di cablaggio in base agli ingressi di cablaggio.

203

Il contatore funziona.

La sequenza delle fasi viene invertita.

Controllare i collegamenti dei fili o correggere le impostazioni di cablaggio.

205

Il contatore funziona.

Si è verificato l'azzeramento della data e ora a causa di un'interruzione dell'alimentazione.

Impostare data e ora.

206

-

Il contatore funziona.

Impulso mancante a causa del sovraccarico sull'uscita a impulsi di energia.

Controllare le impostazioni dell'uscita a impulsi di energia e correggerle se necessario.

207

Il contatore funziona.

Orologio interno difettoso.

Riavviare il contatore spegnendolo e riaccendendolo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.