DOCA0006IT-08

Richiesta di comando

La seguente tabella descrive una richiesta di comando Modbus:

Numero slave

Codice funzione

Blocco comandi

CRC

Indirizzo registro

Descrizione comando

1–247

16 (W)

5250 (fino a 5374)

Il comando è costituito da un numero di comando e da una serie di parametri. Vedere la descrizione dettagliata di ciascun comando nell'elenco dei comandi.

NOTA: Tutti i parametri riservati possono assumere qualsiasi valore, ad esempio 0.

Controllo

La seguente tabella descrive un blocco di comandi:

Indirizzo registro

Contenuto

Dimensioni (Int16)

Dati (esempio)

5250

Numero comando

1

2008 (imposta tariffa)

5251

(Riservato)

1

0

5252 - 5374

Parametro

n

4 (tariffa = 4)

NOTA: Il comando numero 2008 supporta solo un parametro con la dimensione di 1.

Risultato del comando

Indirizzo registro

Contenuto

Dimensioni (Int16)

Dati (esempio)

5375

Numero di comando richiesto

1

2008 (imposta tariffa)

5376

Risultato

Elenco dei codici di risultato del comando:

  • 0 = operazione valida

  • 3000 = comando non valido

  • 3001 = parametro non valido

  • 3002 = numero di parametri non valido

  • 3007 = operazione non eseguita

1

0 (operazione valida)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.