DOCA0006IT-08

Altre caratteristiche

La seguente tabella elenca ulteriori caratteristiche del contatore:

Caratteristiche

Descrizione

Ripristino

Epart

Per fase, parziale, tramite valori energetici tariffari

Valori minimi e massimi

Valori picco carico medio

Configurazione locale o remota

Tipo di sistema di distribuzione

Trifase a 3 o 4 fili con 1, 2 o 3 TC

Monofase a 2 o 3 fili con 1 o 2 TC, con o senza TT

Capacità nominale dei trasformatori di corrente

Primario da 5 a 32767 A

Secondario 5 A, 1 A

Capacità nominale dei trasformatori di tensione

Primario 1000000 Vmax

Secondario 100, 110, 115, 120

Metodo di calcolo del carico medio

Da 1 a 60 minuti

Metodo di calcolo della potenza media

Da 1 a 60 minuti

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.