DOCA0006IT-08

Valori minimi/massimi

Se una lettura in tempo reale di un secondo raggiunge il relativo valore più alto o basso, il contatore salva i valori minimi e massimi nella memoria non volatile.

Dal display del contatore, è possibile:

  • Visualizzare tutti i valori minimi/massimi dall'ultima reimpostazione e data e ora della reimpostazione

  • Reimpostare i valori minimi/massimi

Tutti i valori minimi/massimi correnti sono valori minimi e massimi aritmetici. Ad esempio, la tensione A-N minima della fase è il valore più basso nell'intervallo da 0 a 1 MV verificatosi dall'ultima reimpostazione dei valori minimi/massimi.

Il contatore fornisce l'indicazione di data e ora per 6 valori minimi/massimi.

La seguente tabella elenca i valori minimi e massimi memorizzati nel contatore:

Caratteristiche

Descrizione

Corrente

Per fase, neutro e media *

Minimo: il valore più basso delle 3 fasi *

Massimo: il valore più alto delle 3 fasi *

Tensione

L-L e L-N per fase e media

Frequenza

-

Potenza attiva

Per fase * e totale

Potenza reattiva

Per fase * e totale

Potenza apparente

Per fase * e totale

Fattore di potenza

Per fase * e totale

Tangente phi (fattore reattivo)

Totale *

THD corrente (PM3210/PM3250/PM3255)

Valore massimo: per fase, neutro e il valore più alto delle 3 fasi *

Valore minimo: per fase * e neutro *

THD tensione (PM3210/PM3250/PM3255)

L-L e L-N per fase *

Valore massimo: il valore più alto delle 3 fasi *

Valore minimo: il valore più basso delle 3 fasi *

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.