DOCA0006IT-08

Misurazione in tempo reale

La seguente tabella elenca le caratteristiche di misurazione del contatore per la misurazione in tempo reale:

Caratteristiche

Descrizione

Corrente

Per fase, neutro e media di 3 fasi

Tensione

L-L, L-N e media delle 3 fasi

Frequenza

40...70 Hz

Potenza attiva

Totale e per fase (con firma)

Potenza reattiva

Totale e per fase (con firma)

Potenza apparente

Totale e per fase

Fattore di potenza (true)

Totale e per fase

Da 0,000 a 1 (con firma) tramite display

Da 0,000 a 2 (con firma) tramite comunicazioni

Tangente phi (fattore reattivo)

Totale

Squilibrio di corrente

Per fase, il valore più sbilanciato delle 3 fasi

Squilibrio di tensione

L-L, il valore più sbilanciato delle 3 fasi

L-N, il valore più sbilanciato delle 3 fasi

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.