DOCA0006IT-08

Visualizzazione dello stato degli allarmi sul display

La pagina di riepilogo dello stato degli allarmi comprende i seguenti elementi:

  • Tot abilitati: visualizza il numero totale degli allarmi abilitati dall'utente nella configurazione degli allarmi.

  • Tot attivi: visualizza il numero totale degli allarmi attivi. Un allarme attivo con diverse voci è considerato come unico. Ad esempio, la sovracorrente nella fase 1 crea la prima voce, la sovracorrente nella fase 2 crea la seconda voce, ma il numero totale degli allarmi attivi è uno.

  • Uscita: si riferisce all'associazione con l'uscita digitale (DO).

La pagina degli allarmi di livello 2 elenca il numero di voci degli allarmi attivi e registrati.

Le voci degli allarmi registrate comprendono allarmi attivi e cronologici. Un allarme verificatosi più volte può creare diverse voci attive o registrate.

La pagina degli allarmi di livello 3 offre informazioni dettagliate per ciascuna voce attiva/di registro.

NOTA: Se non è presente un allarme attivo, entrando nell'elenco delle voci di registro, il contatore considererà confermati tutti gli allarmi registrati.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.