DOCA0006IT-08

Multi-tariffa

Il contatore fornisce l'accumulo di energia multi-tariffa e supporta fino a 4 tariffe.

La commutazione delle tariffe presenta i seguenti 3 tipi di modalità di controllo:

  • Ingresso digitale

  • Comunicazione

  • Orologio interno in tempo reale (RTC)

È possibile configurare la modalità di controllo tramite display (tutte e 3 le modalità) o comunicazione (non per RTC).

Il comando numero 2060 consente di configurare la modalità di controllo tramite comunicazione. Vedere Comunicazione tramite Modbus per maggiori dettagli.

La seguente tabella illustra le regole per modificare la modalità di controllo multi-tariffa tramite comando Modbus:

Da

A

Disattiva

Comunicazione

Ingresso digitale

RTC

Comunicazione

Comunicazione

Disattiva

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.