DOCA0006IT-08

Valori dell’analisi della qualità dell'alimentazione

I valori dell'analisi della qualità dell'alimentazione usano le seguenti abbreviazioni:

  • HC (contenuto armonico) =

  • H1 = contenuto fondamentale

  • THD (distorsione armonica totale) = HC/H1 X 100%

La THD fornisce una misura della distorsione totale presente in una forma d'onda. La THD è il rapporto tra il contenuto armonico e la fondamentale e fornisce un'indicazione generale della qualità di una forma d'onda. La THD viene calcolata per la tensione e la corrente.

La seguente tabella indica i valori della qualità dell'alimentazione del contatore:

Valori della qualità dell'alimentazione (PM3210/PM3250/PM3255)

Caratteristiche

Descrizione

THD

Per corrente di fase e per tensione di fase (L-L e L-N), il valore più distorto delle 3 fasi

Media delle 3 fasi *

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.