DOCA0006IT-08

Imposta registro flessibile

Numero comando

Azione
(L/S)

Dimensioni

Tipo

Unità

Intervallo

Descrizione

2052

S

1

UInt16

-

0 - 6

Modalità registro flessibile:

  • 0 = disabilita
  • 1 = domanda di picco
  • 2 = KWH_KVAH
  • 3 = KWH_KVARH
  • 4 = KVARH_KVAH
  • 5 = KWH_KW
  • 6 = KWH_KVA

S

1

UInt16

-

10, 15, 20, 30, 60

Durata dell'intervallo del registro flessibile in minuti:

  • 10, 15, 20, 30, 60

S

1

UInt16

-

1, 2

  • 0 = apri
  • 1 = chiudi
NOTA: Viene applicato solo quando la modalità del registro flessibile è impostata sulla domanda di picco

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.